This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:LM134H 器件和裸片由美国国家半导体制造?

Guru**** 2502455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359844/lm134-lm134h-part-and-die-made-by-national-semiconductor

器件型号:LM134

我们在2023年12月订购了大量 LM134H 器件。  器件的批次日期为2123+5。  我们将该生产日期代码解释为 Year = 2021、Week = 23。  是这样吗?

零件箱(金属罐)上似乎有 National Semiconductor 的符号(侧向 Z)。  TI 是否仍使用 National Semiconductors 符号进行器件标识?

这些器件的样片经过了 DPA 评估、芯片上有134B 标识。  B 是否指定了裸片的修订版 B 以及是否为 LM134H 器件指定了正确的裸片?

这颗芯片是不是之前 National Semiconductor 批次的残余吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、你会介意发送一张顶部标记和标签的照片吗? 在回答您的问题之前、我希望了解这些内容。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对 Lorena 的提问、我提供了 LM134H 封装和裸片的图片。  但是,我没有收到对我提出的任何问题的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、您是否通过 E2E 发送了照片。 在该线程上看不到它。 请提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorena:

    我回复了您之前的电子邮件中的图片。  我将尝试通过 E2E 发送这些问题。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、恐怕我没有收到电子邮件。 我会回顾并回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、请查看下面的答案

    器件的批次日期为2123+5。  我们将该生产日期代码解释为 Year = 2021、Week = 23。  是这样吗?

    回答:正确  

    零件箱(金属罐)上似乎有 National Semiconductor 的符号(侧向 Z)。  TI 是否仍使用 National Semiconductors 符号进行器件标识?

    回答:是的、LM134H 仍使用 National Semiconductor 标识。

    这些器件的样片经过了 DPA 评估、芯片上有134B 标识。  B 是否指定了裸片的修订版 B 以及是否为 LM134H 器件指定了正确的裸片?

    AN:版本 B 是 LM134H 的当前裸片版本。

    这颗芯片是不是之前 National Semiconductor 批次的残余吗?

    回答:这是标准批次。