This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350M 米勒钳位功能问题

Guru**** 2512825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368038/ucc5350-ucc5350m-miller-clamp-function-question

器件型号:UCC5350

工具与软件:

尊敬的 IFXer:

我们计划在半桥中设计 SiC MOSFET C3M0032120K 和 UCC5350M。 我的问题是:


1.我知道 SiC MOSFET 的 Vth.min 是1.5V、5350M 的 VCLAMP-th 是2.1V。 半桥中的寄生导通存在任何风险?

2.如果我们使用 MC 功能来消除关闭时的负电压、只需使用0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    1. VCLAMP=2V 意味着当 CLAMP 检测到低于2V 的电压时、CLAMP 引脚将以低阻抗在内部连接至 VSS。 当 V (OUT)的下降沿超过2V 时接合。 在下降沿、钳位操作将快速将剩余电压漏极至 VSS = 0V。 稍后、如果存在米勒注入、钳位将在 CLAMP 和 VSS 之间保持这种低阻抗。 这种低阻抗是防止 Vgs 达到 Vth=1.5V 的良好对策。 但是、布局电感通常是主要阻抗、如果 FET 栅极、钳位、 VSS 和源极之间的外部环路长度较长、则高频米勒电流注入将产生高阻抗。  

    2.是的,您应该能够单独使用米勒钳位来解决米勒电荷问题。 V (Miller)= VSS + I (Miller)* Z。 对于给定的 I (Miller)、保持低阻抗 Z 通常比向下移动 VSS 更大限度地降低 V (Miller)更重要。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    谢谢! 还有一个问题是、根据输入 IN+信号和 VSENSE 超过2V 的情况释放 MC 引脚、以确保 VG 具有低阻抗、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:

    输入的上升沿将禁用米勒钳位。 内部死区时间很短、米勒钳位和下拉网络将在 OUT 开始上升之前的<10ns 内开启。

    此致、

    肖恩