This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:'负'bqstudio 中的当前版本?

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365200/bq35100evm-795-negative-current-on-bqstudio

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我将 bq35100evm 与 bqstudio 相连。 我自己编码了很多算法、并且最近改用 bqstudio 来辅助进行调试。  

我的测试设置是将 bq35100evm 与 ev2400接口适配器相连、同时将电源馈送到 BAT+ BAT-以模拟电池。  

我将电压校准为开路(电池组-未连接)、这是我获得合理校准读数的唯一方法-是否正确?

电流值显示正确(显示在电源上的值)、但为负、这与参考手册中的值相反。

负号加法是否只是 GUI 加法而寄存器值实际上是正值(反之亦然)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是校准电量监测计的最佳方法。

    请读取 CC 增益值、如果它为负、请将其翻转为正。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标志很重要吗? 我使用了 cc 校准和电路板失调校准。 如果没有我的帮助,那些人肯定会颠倒这个标志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负 CC 增益将导致负电流。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我对增益很熟悉。 我将计算正增益并将其保存到数据闪存中。  因此、我对为什么返回为负值感到困惑。 哪个字节对有符号值具有正确的响应? 字节2?

    我已经对照已知输入/输出检查了我的算法实现、结果还是检查出来了。  

    增益符号是静态的吗? 它是否会产生任何有害影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何翻转标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    管。 根据文档、该范围甚至不应扩展到负值...因此它非常令人吃惊、因为 bqstudio 显示一个负增益...这很奇怪。  

    TI 官员可以澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一点时间对此进行说明。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Craig、我认为校准出错、请分享您的.srec、我将在最后尝试重现此问题。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    尼克 ·理查兹在这里 表示它的负面,你不相信这是什么情况?

    我可以提供一个.srec、但当我使用自己的代码或通过 bqStudio GUI 进行校准时、仍获得负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    Nick 在论坛中是对的。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    累加器是否应进行倒计数? 向下计数似乎是常规的。 您是否已连接器件并自行读取寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AccumulatedCapacity ()应向上计数。  

    此致、

    埃文