This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:栅极驱动器 IC

Guru**** 2383650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551, UCC5350, UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366837/ucc5350-gate-drivers-ics

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件: UCC5390、UCC21551

工具与软件:

我们应该使用 UCC5350栅极驱动器、但在数据表中找不到该器件的开关频率。  

您能告诉我 UCC5350工作频率的详细信息吗?

并建议隔离栅极驱动器电流>5A、开关频率为400kHz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于2024年5月27日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spandana:

    UCC53X0器件可切换至1MHz 空载。  加载时、它们有两个限制。

    首先、栅极驱动器必须具有足够的驱动强度、以便在一个周期内对负载电容进行充放电。 较高的输出电流额定值将有助于避免此限制。  

    其次、该器件必须保持低于1W 工作功率耗散和150C Tj。 您可以使用公式 W = Qg * V * f 或 CV^2 * f 来估算功率耗散、其中 Qg V/C 是栅极电荷、f 是开关频率。 如果使用外部栅极电阻器、它将吸收与其电阻值和栅极驱动器的近似输出电阻成比例的功率百分比。

    UCC5350是一款典型值为~10A 的输出电流驱动器、工作频率为400kHz。 UCC5390具有更大的输出级、因此更加稳定可靠。 它可以避免该器件系列优点的第一个限制。

    要获得更快的空载输出、可尝试 UCC21551、它几乎可切换至25MHz。 但是、它具有~4A 输出和双通道封装、更多地受到上述两个因素的限制。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean、  
    供您参考、我提供了5390的数据表并检查规格、我们遗漏了一个米勒钳位功能、它位于 UCC5350中。  

    UCC5390没有米勒钳位。 您能否为我指出有关"如何通过另一个 IC 或 分立式实施米勒钳位"的任何 TI 应用手册?

    谢谢。此致、  
    Spandana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spandana:

    添加分立式米勒钳位的好方法并不多。 如果不使用外部 Rg 和紧凑的 Vgs 关断环路长度、则可以使用 UCC5390S 获得良好的米勒钳位。 此外、您还可以尝试在开关节点和低侧 FET 之间增加一定的距离。 这将增加少量寄生电感、这有助于吸收一些高 dV/dt 并减少米勒电流注入。

    此致、

    肖恩