This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:如何配置为闭锁 OCP 而不是##39;间断'带重新启动的模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367702/lm25141-how-to-configure-for-latch-up-ocp-instead-of-hiccup-mode-with-restart

器件型号:LM25141

工具与软件:

我能否将 LM25141上的 RES 引脚直接连接到 GND 或通过一个电阻器而不是在那里放置一个电容器、以便在触发过流时、LM25141将闭锁、而不是在 RES 电容器充电至某个阈值后重试。 基本上、我想使用该器件、但想要"锁存"OCP 行为、而不是断续/重试。

可能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    我的理解是、将 RES 绑定为低电平应该适用于锁闭保护。 您可以测试它。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 我想确认的是、在 RES 引脚数据表中有几项内容

    前面提到、如果我们在上电期间将 RES 引脚连接到 VDD、则会禁用断续模式。 如果禁用、当发生短路或过流(禁用断续时)、IC 是否会无限期地继续逐周期电流限制?

    因此、RES 引脚的功能会这样做:

    • RES 引脚连接至 VDD:  
      • 禁用断续模式且在 OCP 上、该器件执行逐周期电流限制
    • RES 引脚连接到电容器和 GND:
      • 启用断续模式
    • RES 引脚连接至 GND
      • 如果在512个周期的逐周期后发生 OCP、则电流限制将会闭锁(因为我们将 RES 引脚连接到 GND、因此没有电容器可以充电)

    我希望您可以联系我并确认上面列出的功能、尤其是最后一个 RES 连接到 GND (锁存 SC 模式)的情况、因为我们现在没有部件或评估板来测试此功能、由于时间限制、我们计划直接将此构建到我们的设计中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RES 连接高电平表示没有断续模式和逐周期 OCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上关于 RES 引脚操作的总结是正确的。