This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TON MAX 与 TON RISE 间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366320/tps546b24a-ton-max-vs-ton-rise

器件型号:TPS546B24A

工具与软件:

大家好、

TON_MAX 和 TON_RISE 之间的基准是什么?

这似乎都是一样的。

我 在 TI Fusion GUI 中看到 TON_MAX_FAULT 标志。

我已将 TON_MAX-10ms 设置为

我们是否需要定义 MAX_TURN ON?

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    主要产品支持所有者在美国度假期间不在办公室、直至星期二。   

    根据这些图像、将输出设置为在3ms (TON_RISE)内从0V 上升到稳压、如果输出在10ms 内不超过稳压的85%、则将置位 TON 最大故障。  

    TON_RISE 是软启动时间。  

    摘自数据表 pg106

    TON_MAX_FAULT_LIMIT 命令设置以毫秒为单位的上限、以指示单元可以尝试在不达到目标电压的情况下为输出加电的时间。 TON_MAX 时间定义为从 TON_DELAY 结束到输出电压达到编程输出电压的85%的最大允许时间、由 VOSNS - GOSNS 处的 READ_VOUT 遥测进行检测。 请注意、对于 TPS546B24A、在 TON_RISE 结束时会启用欠压故障限制。 因此、除非 VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 设置为忽略、否则在发生"实际"TON_MAX 故障(例如、输出电压上升速度不够快)的情况下、UV 故障/相关响应将始终早于 TON_MAX。 转换器对 TON_MAX 故障事件的响应如 TON_MAX_FAULT_RESPONSE 中所述。

    探测输出以查看输出电压是否在10ms 内上升到85%。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经在3ms 内检查输出电压是否达到3.3V 电平。

    附加了波形。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    本周将发布回复。

    谢谢。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    是的、正如 David 提到的、TON_RISE 是软启动时间、您的波形会确认软启动周期。  

    如 EC 表中所述、软启动时间的精度为-10%至+15%。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    正如您看到我在前一条消息中添加的波形所示、可以清楚地看到 VOUT 在3ms 内达到3.3V 电平。

    它从波形输出中可以清楚地看到、在10ms 之前、调节的效率大于85%。

    因此、我不确定 TI FUSION GUI 为什么要偏置 TON_MAX_Fault 标志、

    您能否查看 Vout 波形并了解最新情况?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    现在已理解您的担忧。 原因是 TON_MAX_FAULT 会检查 READ_VOUT 遥测值、 默认情况下、该继动平均值为2^3 = 8个样本(每次采样大约需要1ms、因此总共需要8ms)。 现在、如果您为全部四个(Vout、Iout、Temperature 和 Vin)启用了遥测、则采样所需的时间更长、为8ms x 4、因此总共为32ms。 因此、为了 防止器件 在10ms 后跳闸 TON_MAX 故障、您需要:

    1.降低 TELEMETRY_CONFIG 中的采样率(例如、尝试 N=1、因此2^1 = 2采样)。 如有必要、您始终可以在启动后增大此值。

    2. 减少遥测数量(例如,仅使用 Vout 遥测,禁用其他)

    3.将 TON_MAX_FAULT_LIMIT 增加到>32ms

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议。 它现在很清楚。

    还有3个问题正在重新排列至 FUSION GUI。

    我已附加了 GUI 快照、其中 OVF 和 UVF/UVW (红色和橙色线)不符合定义的指定值。

    2. GUI 中没有出现任何错误,但 SMABALERT#仍被置位。  

    3.我在稳压器输出端连接了电子负载,并以50%的占空比从0-5A 产生瞬变。

    在 GUI 中、您可以看到瞬态导管周期不是50%、并且其在0至5A 之间没有波动(不均匀)。 我已将电流探头放在输出 I m 上、能够看到正确的瞬态图形。

    是否有任何设置需要检查以更正以上内容? 请更新。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1.i 已附加了 GUI 快照,其中 OVF 和 UVF/UVW (红色和橙色线)不符合定义的指定值。

    图表未显示正确的故障和警告阈值。 我将向 Fusion 团队报告此问题以解决此问题。  

    2.我在 GUI 中没有遇到任何错误,但 SMABALERT#仍然有效。  [/报价]

    您是否有警报上的上拉功能? 如果不是,这可能是 SMBALERT#被置为有效的原因。 另一种可能是您还有另一个器件也连接到警报将 ALERT 拉低。

    3.我在稳压器输出端连接了电子负载,并以50%的占空比从0-5A 产生瞬变。

    在 GUI 中、您可以看到瞬态导管周期不是50%、并且其在0至5A 之间没有波动(不均匀)。 我已将电流探头放在输出 I m 上、能够看到正确的瞬态图形。

    [/报价]

    您会看到 IOUT 遥测采样和 TI Fusion GUI 轮询之间的混叠。 如果您希望 Fusion GUI 读数与示波器上的脉冲波形相匹配、则需要降低 ELOAD 的脉冲频率。 100ms 周期应该足够了。

    谢谢!
    Tomoya

    [/quote]