This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:电源设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14131EVM-070, UCC14130-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368759/ucc12040-powe-supply-design

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件:UCC14131EVM-070UCC14130-Q1

工具与软件:

您好!

我需要在以下条件下开发电源:

1.隔离式

2.12V 至12V

3.最大输出功率3W

4.在无输出负载的情况下、该电源需要从输入端获取最大5mW 的功耗

输出电压可以从12V 到15V 不等(负载调节无关紧要)

最适合这种情况的解决方案是什么? 是什么? 转发? 又怎么样呢?

您建议使用什么 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maor、

    很难实现5mW 的无负载功耗。 在交流/直流适配器等应用中使用的一些离线反激式控制器上、您可以看到低的无负载功耗特性。 当输入电压为12V 时、不存在目标低、无负载功耗的特性。 UCC28C42-Q1等任何通用 PWM 控制器都可用于设计标准反激式转换器。 正向转换器是3W 的超高效之选。

    对于12V 转12V 操作、具有集成变压器的最接近的集成隔离式偏置(IIB)直流/直流模块为 UCC14130-Q1 、但最大输出功率额定值为1.5W。 是否可以对3W 输出功率进行分区、以便您可以使用2个独立的 UCC14130-Q1 (不建议将输出并联)? VIN=12V、VOUT =12V 时 UCC14131EVM-070的空载功耗为250mW。

    您也可以考虑 UCC25800-Q1 、这是一个变压器驱动器、可以设置为12V 到12V 隔离转换。 变压器驱动器充当具有集成 MOSFET 的开环转换器、但需要外部变压器。 由于输出未稳压、因此必须考虑输入电压范围、或者通常还需要在次级侧使用后置稳压。 有 UCC25800 EVM 可用、但未指定空载功耗、因此我不确定?

    此致、

    史蒂夫