This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:原理图审阅

Guru**** 2599795 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362475/bq24715-schematic-review

器件型号:BQ24715

您可以帮助查看 BQ24715的原理图吗?

输入电压20V、2节锂电池、2A 充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我在原理图中没有看到任何明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用 BQ24715为两节电池充电。 20V 输入电压/2A。

    但温度的升高大于此芯片的50℃。  

    可能的原因是什么? 似乎没有便宜的地方可以消耗这么多的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您能否确认您遵循了 BQ24715 PCB 布局指南:

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户已将其布局从两层修改为四层。

    您能帮助检查布局并提供一些改进建议吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../HT_2D00_PCB_2D00_1321_2D00_B2310A_2D00_PC_2D00_V04.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    请允许我花点时间复查 PCB 布局。 我将在星期四根据 EOD 的反馈提供最新情况。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HT_2D00_PCB_2D00_1321_2D00_B2310A_2D00_PC_2D00_V03.PcbDoc

    大家好、Christian、 V04 为四层布局。 较新的版本 V03是两层布局。

    最终客户表示四层太贵了。

    他们仍希望改进其原始两层中的布局。

    您可以帮助查看 V03版本吗?

    此项目有点紧急。 您能帮我看一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    是的、我将查看 V03布局版本。 我将在收集到更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我认为 PCB 布局没有任何明显的问题。 我们建议使用多个铜层进行散热、从而降低外壳温度、而无需额外 使用这些层。我们没有任何其他方法来增加散热。

    此致、

    Christian。