This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:- LS33600 @ 7.2V 可能的电量监测计解决方案?

Guru**** 2812265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366854/bq35100---possible-fuel-gauge-solution-for-ls33600-7-2v

器件型号:BQ35100

工具与软件:

我正在寻找一种电量监测计解决方案、该解决方案能够支持我们的 SAFT 33600电池组(4节电池、提供7.2V 和34Ah)。  一次互联网搜索让我找到了 TI 的 BQ35100。

我是否能够将 BQ35100用于此目的、或者 TI 是否有其他更适合的解决方案?  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Billy,

    是的、BQ35100将是适合您的应用的理想电量监测计。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已下载 BQ-Studio 以查看支持的化学物质 ID 列表、但未列出 LS 33600。 要使其正常工作、我需要使用哪个化学 ID?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    是否要在 BQ35100上使用 EOS 模式?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将使用 EOS。 我们可能会对其他模式进行一些实验、但我们想到的是放电结束警报。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据表、似乎 最大 Vbat 为5.5V。 我们应该如何监控7.2V 电池组?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Billy,

    对于 EOS 模式、是否对 ChemID 进行编程并不重要。 但是、我能够在列表中找到您的电池。 您是否确保更新了化学版本。  

    如何使用多节串联电池或高电压电池进行电量监测、您需要设置电阻分压器。 我将分享一份讨论这一问题的文件。  https://www.ti.com/lit/an/slua760/slua760.pdf

    此致、

    尼克·理查兹