This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:VBUS_IN 上存在5V 电压、但无 LDO_3V3输出(电池电量耗尽模式)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369317/tps25750-5v-present-at-vbus_in-but-no-ldo_3v3-output-dead-battery-mode

器件型号:TPS25750

工具与软件:

大家好、我在一个涉及 TPS25750的定制设计电路板上遇到了问题。 这是一种仅受电方配置、其中 TPS25750在电池电量耗尽模式下运行。

以下是电路板相关部分的原理图:

这是基于论坛上的常见问题解答: 如何创建纯接收 USB-C PD 端口来替换传统的桶形插孔连接器?

在 电路板上、在连接 USB-C 电缆并验证 VBUS 网络上是否存在5V 电压后、以及在 VBUS_IN 引脚方面、我尝试验证 LDO_3V3和 LDO_1V1上存在正确的电压。 遗憾的是、两者的测量值均为0V。 更需要注意的是 LDO_3V3不存在、因为在电池电量耗尽模式下、3V3 LDO 应根据数据表中的电源路径图从 VBUS_IN 中抽取、以便提供3V3总线电压。

有人能提供进一步指导、指导我应该采取哪些后续步骤来调试此问题或在我的设计中发现任何问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了-我误认为 VBUS 和 VBUS_IN 之间没有连接。 在 电路板上的2个网络跳线后、芯片按预期运行。

    最初、我的印象是 VBUS_IN 和 VBUS 在内部连接、但这似乎是一个误解。 感谢大家!