This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:采用 BQ25792进行设计-灌电流和拉电流应用是否需要 PP5V 输入?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368579/tps25750-design-with-bq25792---is-pp5v-input-neccessary-for-sink-and-source-application

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25751TPS54531

工具与软件:

我是否需要 TPS25750D 的 PP5V 输入(适用于 BQ25792)? 在用户 gide"slvubz4_TPS25750_userguide.pdf"中有一个没有此类输入的解决方案(第3页、图的右侧) 2-1)也适用于灌电流和拉电流应用。 在其他文档中、为 PP5V 使用5V/5A 电源。 为什么 BQ25792不能为 USB 输出(VBUS)生成此电压?  或者 TSP25750内部是否需要5V 电压?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schroedinger:  

    PP5V 输入用于仅限内部5V 拉电流的电源路径、并在需要时为 CC 逻辑和 Vconn 供电。 此 PP5V 用于为 Type-C 电源以及5V/3A 的 PDO1提供5V 电压。 图2-1来自 TPS25750 GUI 的旧版本、该版本不可选择。  

    请注意、对于新设计、我们建议使用 TPS25751而不是 TPS25750。 有关迁移以及这两个部分之间的区别、请参阅此常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751 

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    好的,谢谢。 我已经看到过针对  TPS25751的建议、但目前尚未提供。  

    建议 用于 PP5V 和 PP5V 输入的 TPS54531在不使用时会消耗很多功率(对于我的应用来说太多)。 如果我在"睡眠模式"期间关闭 PP5V、即没有灌电流或拉电流连接到 USB、会发生什么情况。 是否可以在连接了 USB 接收设备或源设备时唤醒?

    此致

    卡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:  

    如果不存在 PP5V、则在 VBUS 变为高电平之前、不会为 TPS25750/1的内部 CC 逻辑供电。 在此期间、如果不存在 PP5V、TPS25751只能充当灌电流。 对于 PP5V、您只需要一个支持3A 的5V 直流/直流(如果需要 Vconn、则为3.6A)。  

    您可以使用某些 GPIO 事件(即插入事件)来了解电缆何时连接、然后重新为直流/直流转换器供电、但是、如果时序不对齐、则可能会导致连接问题、除非存在 EC 来处理转换。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    卡尔