主题中讨论的其他器件:CSD87313DMS
您好!
我正在基于 BQ29707和 CSD87313DMS 实施电池保护电路。 由于有特殊要求、下文的原理图中介绍了 BQ29707。 我在某些特定情况下无法启用 FET。 我将描述一个希望得到一些建议的人(下面的问题)。
我的器件会将电池缓慢放电至2.8V、然后在电池组电平(VBATT - GND)上将电压降至0V。 到目前为止、一切都很好。 在这里、我将"GND"称为负电池组端子、而我将负电芯端子称为"CELL_N"(连接到 BQ29707的 VSS)。 然后、当我应用充电器时、3.0V 被施加在电池组电平(VBATT - GND)上、但是 FET 保持在关闭模式。 例如、通过 F1测量零 VBATT 电流。 电池电压(CELL_P - CELL_N)被测量至一个稳定的2.8V、所以比施加在电池组级上的3.0V 电压低0.2V。 我找到恢复它的唯一方法是使用电源在电池组级别应用>3.5V 的电压。
因此、我在释放过放电状态时似乎遇到问题。 据我所知、BQ29707应切断 CELL_P - CELL_N = VUVP = 2.8V (如前所述)、然后在 CELL_P - CELL_N = 2.8 + 100 +/-50mV 迟滞=最大2.95V 时释放。 至少在"V-高于–0.7V"时如此。 如果是、我需要确保充电器能够设法将电池电压增加150mV、以再次启用放电 FET。
-问题1:我是否了解放电 FET 正确导通的原因(我需要 CELL_P - CELL_N = 2.95V)?
为了能够将电池充电至2.95V、我假设我需要让电流通过已启用的充电 FET 和已禁用放电 FET 的体二极管。 当出现过度放电故障时、我假设充电 FET 开启、所以我需要处理的是 CSD87313DMS 体二极管。 考虑到室温(作为开始)、数据表似乎指示电流在大约0.4V 的正向电压下开始流动。
-问题2 :我是否需要应用2.8V + 3x 0.4V = 4.0V 来将电流传输到电芯并最终启用充电 FET ? 或者我认为"V–低于–0.7V"是我需要考虑的极端情况、即我假定为2.8 + 0.7 = 3.5V?
-问题3:既然这个"V-小于-0.7V"的情况据说不需要任何迟滞、那么明白它不需要正向偏置任何体二极管来首先给电池充电一点就可以了、它会立即打开放电 FET 吗?
3.5V 和4.0V 都是高电平值、因为系统希望在达到该电压之前进行引导。 然后、这还是由于我对三层式 FET 的设置为奇数、因此我的反应可能是因为我习惯了在典型设计中看到较低的值。 我假设这将是2.8 + 0.4 = 3.2V。
-问题4 :查看充电器尝试使用3.0V (低于3.2V)时,我是否应该期望3.0V 电源即使在单个 CSD87313DMS 的设置中也能很好地禁用过放电故障,因为它小于2.8V+0.4V ?
谢谢!