This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:4个器件实现八相操作

Guru**** 2515115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368576/lm25143-8-phase-operation-with-4-devices

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

工具与软件:

您好!

我们希望设计一个可实现极高输出电流的8相转换器。 在数据表中、它指出如果我们提供自己的具有适当相移(0、45、90,135)的同步信号、这是可能的

在元件数量少的情况下、是否有首选方法? 我们考虑使用 CPLD 来实施以更高速度计时并进行分频的触发器链、但想知道为了简单起见是否有更好的方法或专用器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taylor、您好!

    主器件和第一个从器件的相位 在0°、180°、90°和270°运行、因此对于其他两个 IC、您需要45°相移。

    这里的规格是什么(输入电压范围、输出电压、输出电流、FSW)以及您是否真的需要8相?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!

    感谢您的答复。 相关应用是医疗行业的高功率激光器。

    输入电压22V-26V、输出电压15V、输出电流最大值250A、Fsw 1MHz。

    考虑使用8个相位将单个相电流限制在30A 左右、以实现更高的可靠性。 输出电压纹波 和负载瞬态响应也是应改进更多相位数的关键因素。

    谢谢。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Taylor。 1MHz 时30A/相有点高、使用40V FET。 如果可能、我建议400kHz。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在寻求高功率密度、因此、曾考虑 TI 提供的集成智能开关、但我理解您对 FET 开关速度的评论。 我们可以调整设计、但希望更大限度地提高效率。 GaN FET 能否让我们的应用受益?

    最初的问题更多地是关于外部同步时钟以及具有正确相位偏移的生成所需信号的良好方法。 TI 是否有推荐的解决方案?

    最后、我们已经开始考虑软件定义控制器的优缺点、以及能够调整每个相位的单独容差和性能以更好地平衡涉及的应力方面可能提供的潜在好处。 例如使用 UCD3138A。 你对此有何看法?

    谢谢。

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taylor、您好!

    我相信 GaN 在该输入电压(24V)下会提供很多优势。 如果具有高电流、从热管理的角度而言、您可能不希望使其过于密集。

    我们有一个电路可以生成具有特定相移的时钟信号、但我需要一些时间进行深入研究。

    我不是数字控制专家、您可能需要为此提交单独的 E2E 帖子。 不过、我怀疑它会使解决方案变小。

    此致、

    时间