This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:与平坦区域对应的 RM 相关的问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369169/bq27426-question-about-the-rm-corresponding-to-the-flat-area

器件型号:BQ27426

工具与软件:

你好
1、平坦区域与蓄电池电压(3679mV - 3803mV)相对应不会随蓄电池老化而变化、FuelGaugeIC 预测的 RM 值是否会在3803mV 电压下变化?
2、RM 值会变大还是变小?
3、不同老化水平对应3803mV 的 RM 值是否有任何数据?
1、平坦区对应的电池电压 μ V (3679mV--3803mV)不会发生变化,随着电池老化,FuelgaugeIC预测的RM值,在3803mV电压处是否会发生变化?
2 μ A、RM值会变大还是变小?
3 μ、是否有不同老化程度,3803mV对应的RM值的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang:

    电量监测计不会在平坦区域运行仿真、因此 RM 不会更改。 我们没有基于不同老化水平的 RM 数据。 这在很大程度上取决于电池化学成分和老化周期。

    此致、

    尼克·理查兹