This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:从微控制器或类似器件对 SREC 进行编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362922/bq78350-programming-srec-from-microcontroller-or-similar

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好!

我目前正在尝试使用 SREC 文件中收集的数据、通过板载配套微控制器对 BQ78350-R1A 器件进行编程。

分享的任何工具和示例都将非常有用。

此致、

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam、

    有关电量监测计通信、请参阅该文档。  https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    谢谢您发送这个问题。 遗憾的是、文档仅指定以 FlashStream 格式上传固件、我认为不支持从该器件导出固件(只能导出 srec 文件)。

    其他人过去也遇到过类似的问题、就像 这样、为了解决这个问题、Matt 发送了 Phil python 文件来将 srec 文件写入器件。 如果我可以访问此 python 文件、或者如果有足够的空间从 bqstudio 以.bq.fs (FlashStream)格式输出固件、该格式将会非常棒。

    谢谢、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam、

    让我为您详细了解这一点。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此也很感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,Matt 不再在这个小组中工作,我们也不再有他的 python 程序了。

    此致、

    尼克·理查兹