This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:有关 TPS62903的问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368715/tps62903-question-about-tps62903

器件型号:TPS62903

工具与软件:

您好:

客户计划在此处使用 TPS62903RPJR 芯片。 您能否确认是否需要上拉 PG 引脚? 它需要连接多大的电阻? 上拉了多大的电压? 或者它是否可以悬挂在空气中?

另外、您能否帮助我检查并确认此电路中是否有需要修改的区域? 谢谢!

DC_IN 8V VSYS 4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     

    是的、PG 引脚是一个开漏输出、需要一个上拉电阻器来连接到任何高达建议输入电压电平的电压。  如果不使用电源正常输出、建议将其连接到 GND 或将其保持断开状态。

    10千 欧至100千欧是上拉电阻的良好范围  

    不需要电容器 C1441、请移除  

    您可以将 COUT 降至仅22uF  

    将 R1402更改为562K 欧姆、将 R1403更改为100Kphms  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tahar:ñ o

    我是否可以询问该 PG 的上拉电阻器适合连接到 VIN 或 VOUT? 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    两者均可、引脚速率高达18V。 通常拉至 VOUT

    谢谢  

    Tahar