This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21542:应用报告 tiduay6e 中的电感器电流测量

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369247/ucc21542-inductor-current-measurement-in-application-report-tiduay6e

器件型号:UCC21542

工具与软件:

您好!

我使用您的工具和上述参考设计材料来设计 DC2AC 转换器。  我需要对内部电流控制环路的电感器电流测量进行一些澄清。  我的问题如下:-

1. 即时电流测量的采样范围是什么。  20kHz 时是否与开关频率相同?

2. 采样是在 PWM 序列的哪个点进行的?  是在 PWM 开始时还是在中间或点不相关?

我通读了应用报告、但没有看到任何这些信息。

感谢您向我阐明这些要点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计转换器的栅极驱动器方面是否存在任何问题?

    如果您对系统的栅极驱动器部分有任何疑问、请告诉我。 我只能回答有关栅极驱动器的问题。

    此致、

    将会