This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:充电 FET 持续被禁用、电池被选't Charge

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348192/bq28z610evm-532-charge-fet-keeps-being-disabled-battery-won-t-charge

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ28Z610

我现在有了一个基本设置、将2S 电池连接到监测计的2P、1P 和1N。 我还有一个电源连接到电量监测计上的 PACK+和 PACK-。

我要做一个基本充电测试、在电流限制为1A 的情况下向浮电压8.9V 充电。

但是、在充电期间、它可能会工作几分钟、但之后充电电流将为0。 PACK+和 PACK-(已连接电源)将显示8.9V、但2P、1P 和1N 将显示低得多的电压、例如7.4V。 此时电池将无法充电、当我刷新 BQ Studios 页面时、chg FET 现已禁用。 切换 FET 不会解决充电问题。 下面是电压和电流的基本日志、用于显示此情况: e2e.ti.com/.../Charge_5F00_Fet_5F00_Disable.log

我再次尝试使用新的监测计 EVK、不同的电池和不同的 PC、但我仍然看到相同的结果。

以下是我尝试使用的两种电池的电量监测文件。  e2e.ti.com/.../Standalone2.gg.csve2e.ti.com/.../Standalone.gg.csv

是否有设置阻止其正常充电? 是什么导致 CHG FET 禁用?

谢谢。
开尔文


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    关于这种行为、您能否提供从 bqStudio 导出的完整日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我使用了这个日志文件。 尝试从低电压充电几分钟后、它会停止。 电源电流为0、PACK+和 PACK-上的电压为8.9V (目标充电电压)、而2p、1P、1N 上的电池低得多。 我使用万用表确认了这两个值、它们都是真实的。

    谢谢。
    开尔文

    e2e.ti.com/.../WontCharge.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    感谢您提供此视频。 我看了看,看来这两个细胞是非常不平衡的。 这里发生的情况是、当充电开始时、电芯2的电压会增加到高于 COV 阈值的值。 然后会触发 COV 保护并禁止充电。  

    本质上、此处发生的情况是其中一个电芯电压超过 COV 保护阈值、然后 COV 保护跳闸并关闭 CHG FET。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 的回应、

    如果我在电量监测计上启用了 CB 位、它们怎么会如此不平衡? 这样是否可以在其中一个电芯达到 COV 之前平衡电芯?  

    我仍然使用默认的平衡设置、一旦电池之间的差值为3mV 或更高、看起来应该会进行平衡:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我上一条评论的另一个要点:

    我检查了2P 至1P 的电压= 3.634V
    1P 到1N 的电压= 3.569V

    这是一个休息状态,没有充电,没有负载,并在它已经有~2小时的稳定。

    这没有达到应有的平衡、但仍然不足以在充电5分钟后引起 COV 事件、对吗?
    另一个问题似乎是 BQ28Z610无法平衡电池。 但应使用高于3mV 的任何差值进行平衡。 我之前评论中关于平衡的设置是否正确?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    您要测量的是电池组引脚电压还是 IC 引脚电压? 监测计也是如何校准的、因为电池的实际电压与监测计读数的电压之间存在断开连接。 此外、看起来学习周期没有成功完成。 必须完成此操作才能实现电芯平衡。 请查看下图。  

    我建议参阅 BQ28Z610 TRM 、因为本文档详细介绍了电池平衡功能、并详细介绍了所有需要配置的内容。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    这是一个从零开始的电池和监测计、因此这里没有学习周期。 但是、也使用相同的基本设置测试了不同的电池和监测计、完成了学习周期(我们提供了1659年)、并观察到了同样的问题。

    我想对其进行隔离、并从非常简化的步骤开始。 我最终使用两个电源自行强制实现平衡电池、将每节电池充电至4.45V。

    用万用表检查、发现它们实际上都是4.45V。 然后、我将其连接到电量监测计的2P、1P 和1N。 紧接着、电池里的电芯就变得非常不平衡。 下面是我看到的一个日志:

    e2e.ti.com/.../UndoingBalance.log

    您可以看到第1节和第2节电池关得比较远。 这是我禁用平衡,因为他们已经平衡,我不想它被干扰. 但是、当电池连接到电量监测计时、会发生一些奇怪的情况。 如何确保监测计没有进行任何平衡? 我禁用了这里的这两个位:



    为了防止监测计平衡电池、我还需要执行其他什么操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Jonny、我实际上意识到了我的问题、那就是电池中点的焊料连接松动。 不过、我仍希望确保禁用了平衡。 在这里禁用所有平衡是否正确?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    很高兴听到您已解决您的问题。 要禁用电池平衡、只需设置 Settings:Balancing Configuration [CB]= 0即可。 请参阅这一情况下取自 TRM 的以下屏幕截图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    谢谢您的讲解。 因此、我回到了我们对其执行学习循环的电池。 化学成分已编程。 我填充了设计容量和充电电压。 我从平衡状态开始、然后开始充电。 但是、TI 电量监测计会稳定地提高 SoC、然后突然从30%跃升至100% SoC。

    为什么充电状态如此不准确? 我认为电量监测选项卡中的所有设置都是正确的: e2e.ti.com/.../K_5F00_Standalone.gg.csv

    这是我的日志。 这是一个基本设置、其中独立电池连接到监测计、连接电源并以1A 的合规性充电到8.9V 的目标电压。  e2e.ti.com/.../K_5F00_Standalone_5F00_Charge.log
    从我所能知道的情况来看、除了相对充电状态、这些值看起来是正确的、在这种状态下、您会看到它突然从30%上升到100%、


    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    从您发送的 gg 文件来看、您似乎没有成功完成电量监测计的学习周期。 在参考 SOC 精度之前、请完成成功的学习循环。 " 成功实现学习周期" 文档介绍了如何完成此操作。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    尝试执行学习周期的问题是、它在充电阶段不断停止。 这是因为您之前谈到的问题、在这种情况下、chg FET 被禁用、可能是由于缺乏平衡。

    我启用了平衡、以下是平衡设置:

    在学习周期中记录充电过程。 我的电源上的目标电压为8.9V、电流限制为1A
    e2e.ti.com/.../LearningCycle_5F00_StoppedFromChgFet.log

    我想完成学习循环。 如何修复它以便我可以继续它?

    我想、我们以前认为 chgfet 被禁用是因为其中一个电池由于缺乏平衡而达到过电压、但根据该日志、这两个电池都完全处于正确的电压范围(~4.2V)内。 不过、它看起来好像不平衡、因为差值大约为40mV。  

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    您能否为此提供完整的 bqStudio 日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    这里是我刚才完成的过程。

    由于它仍然无法充电:

    1.通过对电池放电几秒钟再次启用 chg FET。

    2.启动日志

    3.开始以1A 电流充电至8.9V

    4.注意未充电、CHG FET 再次被禁用

    5.停止充电

    6.停止记录

    e2e.ti.com/.../LearningCycleChargeAttempt2.log

    请告诉我、这是否会为您提供任何信息、或者是否应该是不同的过程来展示该 CHG FET、从而中断我们的学习周期

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    感谢您提供日志文件。 从您提供的日志来看、似乎您没有启用 FET_EN。 为了允许电量监测计控制 CHG 和 DSG FET、需要启用 FET_EN 位。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我认为这不是问题、因为在开始充电或放电后、CHG FET 处于启用状态。 仅在充电后、具体到大约80%的 SoC、CHG FET 就会被禁用、电池不再充电。 我做了另一个日志、其中我启用了 FET_EN 位、您可以看到相同的问题。 我还在这段日志期间尝试切换 CHG FET、但它不会启用。

    e2e.ti.com/.../3324.LearningCycleChargeAttempt2.log

    谢谢。
    开尔文


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    请等待回复延迟。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    您在这里唯一更改的值是 设计容量和充电电压吗? 要成功完成学习周期、您需要更改比这两个更多的参数。 请参阅" 成功实现学习周期" 文档、并按照其中的步骤操作。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    否、我更改了该文档中列出的所有值:

    设计容量:1703mA
    充电期限收尾电流:70mA (文档中的建议)
    DSG 电流阈值:10mA (来自文档的建议)

    CHG 电流阈值:10mA (文档中的建议)

    停止电流:5mA (必须低于 Dsg 和 chg 电流阈值)

    终止电压:6200mV (电池放电至3.1V)

    完成所有这些设置后、我仍然看到充电始终在80%左右停止、CHG FET 被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    请确保您同时禁用了此处的所有保护。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Jonny,是的,我已经禁用了保护在这里,但仍然卡住。 我对这个充电周期放电了一些、进行了"重置"、但当我重新充电时、也出现了同样的问题。 除这些设置之外、是否还有其他保护设置? 我已将"Enabled Protections A B C and D"(启用保护功能 A B B C 和 D)的位更改为 LOW。 A 和 B 中有些位为"RSVD_1"、我将这些位保留下来、只是将所有其他位关闭、例如 COV 关断。

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    是的、应该是这样。 此外、我看到对于充电项收尾电流、您使用的是学习周期文档中给出的示例值。 文档中给出的值只是一个示例、实际上该值应该基于充电器的收尾电流进行配置。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    是的、正确。我为它使用了示例值、因为我不使用充电器。 我的设置就是一个连接到电池本身的电源。 尽管如此、CHG FET 仍然会在电流达到70mA 之前被禁用。 发生在大约200mA

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    请允许我花一些时间来进一步研究这一点。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    我认为减小电荷项收尾电流确实会使它得到改进。。。 我将其减小到了50mA、然后进行了另一个放电/充电循环。 这次是在 CHG FET 变为禁用状态之前、电压变为8.8V。 (但是、它仍然无法完成学习周期、因为我的浮点电压为8.9V、FC 位永远不会变为高电平)。



    同样、我已禁用了所有保护功能、所以我不明白它为什么仍然会中断充电

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    FC 位是根据您配置的阈值设置的标志。 有关 FC 标志阈值、请参阅器件 TRM。  

    您是否曾尝试手动控制 FET 以完成学习周期?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    是的、我从一开始就设置了 FC 阈值、其中它应该达到4.45V (2S 充电电压为8.9V)。  

    问题是、即使保护功能全部关闭、CHG FET 也会在达到该阈值之前被禁用。  

    手动控制 FET 意味着什么? 我尝试再次启用 chg FET 以继续充电、但不起作用。 将其重新启用的唯一方法是对电池放电一段时间、然后再次开始充电。 但即使这样做、它也会在充电一段时间后再次被禁用。

    但在我现在要执行的运行中、我将充电项收尾电流降低到25mA、我看到一个电池已达到4463mV、因此已经超过了 FC 的4450mV 阈值。 但是、另一节电池的电压为4408mV。 CHG FET 现在已禁用、并且电池上没有电流(它不再充电)。 但 FC 位仍不是高电平、因此它不会移至学习周期的下一步

    我启用了平衡功能。 但似乎电池单元无法平衡、并且仍然具有该~55mV 差值。 根据我的理解、直到学习周期完成并且更新状态为0x0E、平衡才会起作用。 但是、我似乎需要进行平衡才能完成学习循环。 因此、我陷入了这个循环、无法摆脱它。

    我的更新状态仍为0x05、我需要充电、放松、放电、放松才能完成。

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还尝试了这个实验、将 FC 阈值更改为4400mV、而不是4450、以确保我们真正达到它。 两节电池都到达此处:



    但 FC 位仍为低电平。 在此之后不久、充电将停止、因为 CHG FET 将被禁用并且 FC 位仍为低电平。 但在此充电周期中、我的确将 FCSETV 位更改为高电平。 该位是否必须事先设置? 或者、是否有办法"重置"学习周期、以便这个新的 FCSETV 位能够正常工作、从而使 FC 位变为高电平?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    您可以通过0x001F 和0x0020命令手动控制 CHG 和 DSG FET (请参阅以下 TRM 中的图像)。  

    要能够切换 FET、您必须使 FET_EN = 0。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您提供信息。 我已经使用这种方法尝试让 FC 位在学习周期中变为高电平、但仍然无法让它发生。

    因此我将 FC 阈值更改为更低、以确保电池达到该电压。 然后我放电,放松,然后充电。 但是、即使两个电池都高于阈值、FC 位仍然不是高电平。 通常、CHG FET 也会在充电结束时被禁用。 然后、我禁用 FET_EN、再切换 CHG 和 DSG FET、使其再次充电、希望达到 FC 位。 之后它充电了一段时间、但仍然没有 FC 位。



    请查看我的设置。 FC 阈值为4350mV、两个电池都高于4400mV、但 FC 位仍然为低电平、因此我无法继续学习周期。

    我真的在努力理解我在这里做错了什么、从而无法完成这个学习循环

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    您能否向我提供此行为的最新 gg 文件和日志文件?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!  

    是的、我会提供。 在我向您发送无法到达 FC 的充电周期的日志文件和电量监测之前、我想尝试另外一件事。 我注意到更新状态更改为0x06、即使没有 FC 事件。 根据 BQ28Z610、SLUA777的学习周期文档(它与你发送给我的文档、SLUA903不同)、当更新状态为0x06时、唯一剩下的步骤是放电后放松。 现在我将以 C/5 (350mA)放电、让它达到 FD、然后今天休息5个小时。 理想情况下、它将变为0x0E、学习周期将完成。 如果没有、那么我认为问题在于充电、放松步骤、使其无法到达 FC。 那么我将收集该充电周期的日志并发送给您、

    如果更新状态现在是0x06、那么我们就成功完成了学习周期的充电步骤了吗?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    是、如果更新状态变为0x06、则学习周期已成功完成。 一旦发生字段 QMax 更新、更新状态将更改为0x0E。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonny

    在它今天上午放电并有几个小时的时间进行休息后、我看到更新状态变为0x0E。 现在、学习周期已完成、电池平衡已启用。 我的最后一个问题是关于黄金映像。 在各个文档中、显示在学习周期后生成黄金映像。 现在、我记得使用我的1S 测量仪表执行此操作吗、BQ Studio GUI 中会显示此测量仪表、但我没有看到此2S 测量仪表的黄金映像选项:



    是否有其他方法可以节省这个学习周期? 此外、我还保存了电量监测文件。 我希望确保一切都得到保存、因为我花了很长时间才成功完成学习循环

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、  

    要创建黄金映像、可以使用 bqStudio 中的"Golden Image"选项卡(请参阅下图)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    我的 BQ Studio GUI 中没有 golden image 选项卡。 我之前对于1S 测量仪表使用了黄金映像选项卡、但对于此2S 测量仪表、没有黄金映像选项卡

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、忘记在最后一条消息中添加我的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    请在 bqStudio 网页上使用最新版本的 bqStudio (这是测试版本)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您提供的信息。 我已经下载了您在那里展示的最新版本1.3.124、但 BQ studio 中仍然没有黄金映像选项卡:



    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    请在 TI.com 上将 BQ28Z610的固件更新为最新的固件。 我刚刚在我的设备上尝试过此操作、这里有"Golden Image"选项卡。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    非常感谢您提供的信息。 我更新了 FW 并能够保存黄金映像。 今天、我进行了放电/充电测试并绘制了电流、电压和 RSOC 图。 我注意到、在充电结束时、RSOC 瞬间从96%跃升至100%:



    我想这是因为电荷项收尾电流= 300mA。 一旦电流降至300mA 以下、监测计似乎会停止为电池充电、然后会立即报告100% SoC。 但这不是正常行为、对吧? 应该是接近100%的更平滑的曲线? 如何解决此问题? 我使用300mA、因为这正是电池的终端电流

    是否需要更改其他设置才能获得适当的充电结束 SoC?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、  

    是的、此 SoC 从96%跳跃到100%可能是由您已配置的充电项收尾电流导致的。 看起来、一旦测量仪表达到此收尾速率、就会满足有效充电终止条件并且 SoC 会跳至100%。 您的充电术语收尾电流应该比您正在使用的充电器的收尾电流高10%。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的答复。 您能否详细说明如何将电荷项收尾电流设置为比充电器的收尾电流高10%? 您如何定义收尾电流、因为在恒压充电中、电流下降的速率根据电芯的阻抗而变化。

    我的理解是、当我们达到电荷项收尾电流时、我们仍然应该逐渐接近100%。 即使其设置过高、也不应该出现从96%到100%的突然跳跃。 如何改善此行为、使 SoC 曲线不会出现突然跳跃?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    如需将充电术语收尾电流设置为比充电器收尾速率高10%、请参阅以下图像。  

    此外、如果满足有效充电终止条件、监测计将报告100%的 SOC。 如果您未正确配置有效充电终止阈值、SOC 可能会从96%跳到100%。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jonny、

    我最终在300mA 保持相同的充电项收尾电流、而是将 ChargingVoltage 设置更改为8900mV (我们的浮点电压)。  e2e.ti.com/.../Charge_5F00_New.log

    附加的是基本充电循环。 它似乎解决了 SoC 从96%跳跃到100%的问题、现在可以平稳地实现这个问题。

    1.但当充电电流大约为100mA 时、它会达到100%。 电流= 300mA 处的电荷项收尾电流时是否仍不是吗?
    有效的充电终止条件为:
    a.电流低于电荷端收尾电流
    b:每节电池的最大电压均高于充电电压设置除以2 (一节电池的电压必须为4.5V 或更高)
    C.容量的累积变化必须大于0.25mA

    B 和 C 会提早达到、因为电池提前达到恒压充电、监测计会在充电周期内学习、这样容量就会发生变化。 因此、将 A 作为最终条件、但它似乎仍会在 A 之后发生。这是正确的吗?

    2.在0% SoC 上似乎还有一个"保持"状态、从0% SoC 变成1% SoC 几乎需要3.5分钟的充电时间。 之后、SoC 会正常更快地增加。 电压从3.1V 增加到3.8V 所需的时间从0%增加到1%。 从0%到1%为什么需要这么长的时间? 是否有我配置错误的保留设置? 我的 FD 清除阈值为3.1V、因此这不应影响它。  e2e.ti.com/.../2S_5F00_GG.gg.csv

    3.如果在低温条件下使用此测量仪表、性能是否会有任何问题? 到目前为止、一切都是在室温下完成的(化学编程的数据收集、学习周期和到目前为止的每个充电周期都在室温下进行)。 在低温条件下进行测试时、为了使监测计正常运行、我是否需要做任何额外的准备?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin、  

    1.我认为器件 TRM 中可能存在一个拼写错误,即"容量的累积变化必须大于0.25mA 200"的情况。 我认为这个值实际上大于0.25 mA 十六进制 这可能会导致电量监测计在满足其他条件后报告100%的 SOC。  

    此行为可能由 LOCK0选项引起。  

    3.对于低温、您可以调整监测计上的一些参数、以便在低温条件下表现更好。 我们有一个称为 GPCRB 工具的工具 来实现该目的。  

    此外、此主题已移至与原始问题大不相同的主题、请为新问题打开新主题、以便将来有类似问题的客户更容易找到答案。  

    此致、  

    Jonny.