This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:电池充满电时的 VSYS 压降

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369206/bq25890-vsys-voltage-drop-when-the-battery-is-full-charged

器件型号:BQ25890

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在 BQ25890H 应用中遇到了一个新问题。 当我们的 设备处于待机模式(负载电流约为10mA)、当电池充满电且我们继续连接适配器进行充电时、 设备将直接关断并重启。 使用示波器捕获波形、发现 VSYS 上存在压降。

VSYS 上的压降波形如下:

电池充满电的电压为4.3V、充电参数设置如下:

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../BQ25890H_5F00_SCH.pdf

我们设置的终止电流为128mA。 在实际测试中,我们发现当电池电压达到设定值时,仍然有500 -600mA 的充电电流,这意味着 BATFET 没有关闭。 我们尝试将充电电流设置为0A (REG04=0x00h)并重新插入适配器、但发现 在 VSYS 上检测到尖峰、这也会导致器件重新启动。

VSYS 上的尖峰波形如下:

您能帮助分析此问题的原因吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    我们正在研究您的问题、并将在当天结束时予以回复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    请查看我的评论如下。

    在与 SYS 压降相关的第一个共用波形中、从 SYS 压降到恢复的精确持续时间是多少?

    对于有关终止的查询的第二部分、请注意、在电池达到4.3V 完全充电电压后、器件仍需要以 CV (恒压)模式充电。 在 CV 模式下、充电电流将减小、当其降至128mA 的终止阈值以下时、充电将终止。 数据表第23页的图13显示了这种情况。  

    在 SYS 电压出现正尖峰的情况下、请帮助分享一个显示 VBUS、VBAT 以及 VSYS 的波形。  

    此致、

    加勒特