This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V160:bq20z75DBT-V180

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365817/bq20z70-v160-bq20z75dbt-v180

器件型号:BQ20Z70-V160
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我需要支持旧设计、需要与  bq20z75DBT-V180 (可订购?)通信 将其与 bqEZSW 配合使用。 我有最新版本0.9.59、其中包含 v180支持。 但是、软件无法识别该设备 。  

我查看了一些应用手册(例如 SLUA578和 SLUA336)、因此我不明白工具中的版本控制。

SMB 信号看起来非常好、如果我忽略无法识别的器件警告、则 SBS/Pro 命令会发出正常的问题、并且该部分工具可以正常工作。 我缺少不正确的.encr 文件吗? 当前卡住。

有什么建议吗?

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件在启动时从电量监测计读取固件版本、如果找到兼容的固件版本、则会弹出 GUI 屏幕。 如果不兼容、系统会为您进行选择、但需要注意的是它可能不兼容(因为某些寄存器地址可能会因固件版本而异)。

    您可以尝试将电量监测计更新至该固件: e2e.ti.com/.../bq20z75_5F00_ver_5F00_180_5F00_bld_5F00_0002.senc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这个问题没有解决、但我在整个过程中学到了一些东西。 首先、我们的 CM 已对电池组进行编程。它们从 mfg 访问系统数据中报告以下内容:device - 0750、ver - 0181和 HW 00A6。 除了这些都与 bqEZSW 的选型不匹配外、其它都是正确的。 TI 程序文件夹中的最新可用选项为 bq20z75_1_80。 我以为我收到了前一个姿势的 SW,并指着这个。  

    那么、什么是最新版本的 bqEVSW? 我得到附带的.encr 文件为0.9.59。

    提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 bqEVSW 版本无关、而是与固件版本有关。 您有 V1.81 (Ver-0181)。 请使用此 EVSW: e2e.ti.com/.../bqEVSWSetup00.09.90_5F00_bq20z75v1.81.exe