This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:随时间推移的老化/漂移

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21, TPS7A20, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369280/lp5907-aging-drift-over-time

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件:TPS7A21TPS7A20

工具与软件:

客户希望将此器件设计用于汽车应用、只要车辆在路上行驶15年以上、就能正常运行。

该器件的老化情况是怎样的? 即输出在1,000,2000等输出中漂移了多少... 工作小时数?

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您能再次提醒我客户是谁吗?  我没有看到该 LDO 的任何长期漂移数据。  LDO 通常不具有长期漂移测量、这通常只能在电压基准上看到。   话虽如此、我们将在我们的实验室中启动一个长期漂移站、以便为选择 LDO 捕获这些测量值。  我们可以考虑将该 LDO 添加到测试中、但请记住、这将需要1000小时或2000小时或任何时间-这不是快速测试。

    您能否看看客户将使用 TPS7A20还是 TPS7A21?  这些是现已接近15年的 LP5907的现代版本。  TPS7A20/1在旧版 LP59xx 系列的基础上进行了大幅改进、尤其是在补偿和瞬态响应方面。  较新的器件也更便宜。  LP5907在需要非常短的导通时间(浪涌不是问题)的应用中仍然是理想之选。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    另外、如果他们需要-Q1版本的 LDO、请告诉我。  如果您有同样有用的机会详细信息、

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快通过电子邮件与客户进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已收到电子邮件。 如有需要、我们可以通过电子邮件继续。

    谢谢。

    斯蒂芬