This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:最常见的设计故障

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369844/tps780-most-common-design-failures

器件型号:TPS780

工具与软件:

下午好!

我们目前在 TPS78001上遇到奇怪的行为。 在 R1=715k、R2=442k 的输出中使用分压器并与 R2并联10p 电容器、对芯片的输出进行编程使其在3.2V 的电压下工作。 VIN = 5V。  

当传感器有缺陷时、Vout 为3V (稳定)、而不是3.2V。经过随机一段时间(从几秒到几分钟、再到几天)后、Vout 下降至2V (大约)。 在已分析的所有传感器中、故障是相同的。 芯片嵌入在环氧树脂中。  

我的问题如下:
-这是芯片故障的最常见原因及其原因。  

-基于您的专业知识,您甚至见过类似的错误吗?  

-在论坛上,我看到其他 用户有回流电流问题,输出电压是3.7V 稳定,而不是3.3V。 故障后电压保持"恒定"是否是常见的行为? 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我查看过我们的内部存档、但我没有看到此 LDO 出现此类问题。  存档只是客户请求的测试测量。  我没有看到与该器件相关的故障。  这是一款较旧的器件、由于缺乏这些数据、说明这是一款稳定可靠的 LDO。  

    如果您的输出电压正在为有缺陷的传感器供电、并且输出电压会随着时间的推移而下降、这听起来像是 LDO 上的负载过大而导致其下降。  LDO 可能处于电流限制范围内。  您能否提供原理图?  您能否提供显示 Vin、Ven、Vout 和 Iout 的示波器图?

    谢谢。

    斯蒂芬