This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:CMD1 (0x8)寄存器0x4

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369437/tps25750-cmd1-0x8-register-0x4

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好、E2E 专家!

你好。

我的研究正在尝试在 Cortex M7 (基于 STM32的发现板)的4.10.x 内核上反向移植和运行 TPS25750 Linux 驱动程序。

我发现寄存器0x8在开始时始终为0x4。 您能解释一下-它是一个特殊的错误代码吗? 我在数据表中没有看到任何提示。

I2C Linux 转储:

I2C i2c-3:注册了总线 ID 为3-0068的客户端[ds1338]
I2C i2c-3:of_i2c:寄存器/i2c soc@40006000/typec@21
tps6598x 3-0021:探头
i2c i2c-3:master_xfer[0] W,addr=0x21,len=1
I2C 消息:(ptrval):08                        。
i2c i2c-3:master_xfer[1] R、addr=0x21、len=4
I2C msg:(ptrval):04 00 00 00  

您能提供一些建议吗?

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在读取该寄存器期间、器件处于什么模式?

    此致、

    C·吉莱特