This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62914:TPS62914

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62914, TPS62916, TPS62918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345196/tps62914-tps62914

器件型号:TPS62914
主题中讨论的其他器件: TPS62916TPS62918

各位专家、您好!

您是否有规格与 TPS62914、TPS62916、 TPS62918相同 并可供购买的替代 DCDC PN?

TPS62914、 TPS62916、 TPS62918缺货。

谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhijit、

    TPS62916/8/4将于5月初发布、届时将完全可用。  到目前为止、我们已订购 PTPS62916RPYR、这与 TPS62916几乎相同、只是一些细微的引脚编程差异。 我们还 提供了评估模块。

    PTPS62916RPYR 

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Britton、我是一名前 TI 员工。 您是说 TPS62916/8/4  RTM 将于2024年5月、我可以在5月中旬从 TI 网站订购吗?

     现是否可提供 TPS62916/8/4样片?

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:


    没错。 是的、现在提供样片。 请访问每个器件的以下链接:

    TPS62916 |购买 TI 器件| TI.com

    TPS62914 |购买 TI 器件| TI.com

    TPS62918 |购买 TI 器件| TI.com

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、现在有没有关于芯片生产的新动态?
    我们还能在五月初期待他们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    这些器件正在生产中、可  从 TI.com 订购。 请使用上面的链接下单。 如果您遇到任何问题、请告诉我。

    对于大批量订单:TPS62916将 在1周内推出。 对于 TPS62914/TPS62918、预计会 在6月举行。

    此致、

    布里顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    我已从 TI 购买了一些 PTPS62918RPYR。 TPS62918RPYR 是否有任何"引脚编程差异"?

    谢谢。此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    是、PTPS6291X 和 TPS6291X 之间的 SCONF 存在一些差异。 请参阅下图、该图来自原始数据表

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    在示例布局中、主 SW 输出(引脚10)和用于自举电容器的 SW 引脚(引脚13)之间的覆铜线迹

    它至关重要吗? 是否可取? 还是弊大于利?

    谢谢。此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、必须将 SW 引脚10连接到 SW 引脚13。

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢