This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:USB2ANY 和 UCD9081 GUI 问题

Guru**** 2664845 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369382/ucd9081-usb2any-and-ucd9081-gui-problem

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您好!  

我们在新设计中使用 UCD9081。

用于通过 I2C 对 UCD9081进行编程;

confıgure 使用 USB2ANY (HPA665)来调试 UCD9081的/μ A 接口。

2-当我们的板(带 UCD9081)连接到 USB2ANY 时,我们可以读取并探测 I2C 数据和电压电平。

我们可以读取 UCD9081的寄存器。

4- UCD9081 EVM GUI 未找到任何器件或 EVM。

UCD9081的 I2C 地址为0x6F。

6-Summury;我们可以通过 USB2ANY 程序读取 UCD9081寄存器、但 UCD9081 GUI 无法识别我们电路板上的 UCD9081。

上拉电阻、数据速率经过验证。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD9081不支持 USB2ANY

    请使用 USB-TO-GPIO 适配器。

    此致

    颐和