This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:电容变化

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369771/tps73801-capacitance-change

器件型号:TPS73801

工具与软件:

早上好!  

我也有关于使用 TPS73801MDCQPSEP 对电路进行电容变化的类似问题。 下面显示了一个原理图片段以供参考:

0.001uF 电容器会导致上电时出现大尖峰。 由于无法控制上电斜升速率、我想了解将其更改为0.1uF 电容器会如何改变行为? 假设负载为16V、100mA 最大消耗为。 在这些条件下、电路或负载是否有损坏的风险? 如果您需要更多信息、请告诉我。

顺祝商祺、

-凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    顶部设定点电阻器上的 CFF 电容器实际上将用作软启动。  从根本上说、导通期间发生的情况可通过以下步骤描述:

    内部电压基准被打开并且输出电压跟踪基准电压开启斜坡。

    如果顶部设定点电阻器上有 Cff、则为顶部设定点电阻器上可能出现的电压提供一个时间常数。  因此、FB 引脚仍将根据内部误差放大器斜升、但由于 Vout = VFB + V (顶部设定点电阻)、输出电压将斜升得更慢。

    您在开启时看到的过冲通常仅存在于较旧的 LDO (该 LDO 几乎已有15年历史)中。  发生这种情况通常是因为内部基准开启速度快于 LDO 反馈可以反应的速度。  因此、当内部反馈尝试减慢导通 FET 时、时间太晚了、您会看到 Vout 上出现一些过冲。  通过增加更大的 Cff、可以消除该过冲。

    我们的产品系列中有大量 LDO、如果您需要、我们可以建议使用具有更好导通性能的现代 LDO。  只需向我们提供输入电压、输出电压、输出电流和您系统中的任何其他特定需求(噪声、PSRR、热性能、尺寸、成本、 等)。

    谢谢。

    斯蒂芬