This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:多个 DCP022415D 串联

Guru**** 2814145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369631/dcp022415d-series-connected-of-multiple-dcp022415d

器件型号:DCP022415D

工具与软件:

我正在尝试使用该组件为测试器件中的运算放大器创建一个+/- 60V 电源。

原则上、这是否可能、即串联四个电压模块以实现+/-60V 的所需输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tobias  

    我认为这是不可能的。 我认为在您的配置中、初级侧的最低电势节点和次级侧的最高质子节点之间的电压差大于42.5V。   

    - EL