This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:置位和复位寄存器中存在疑问

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369553/bq25756-doubt-in-set-and-reset-the-register

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367078/bq25756-disabling-temperature-sensing-on-bq25756-charger-controller-during-initialization?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A582817#

对于上面的链接、我给了您一个线程链接、实际上我在设置位方面有点困惑 、如何通过 I2C 提供数据值来禁用温度传感功能


在上一 节中、他们说过、将 EN_TS=0设置为禁用温度感应、但在说明中提到了0b (禁用)和1b (启用)、并在 EN_TS 部分的表格列类型部分0x01中、这是我的困惑、如何为设置该位提供值我们是否只发送值=0足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    当设置 EN_TS = 0时、您必须对整个寄存器进行写入。 EN_TS 位于 TS 充电区域寄存器或 REG0x1C 中。 您必须将0b01010110写入 REGx1C。 位0为 EN_TS、因此您需要设置 EN_TS = 0。

    或者、您可以读取寄存器、更改所需的位、然后将寄存器写回。  默认情况下、您将读取 REG0x1C 并获得0b01010111。 然后将 0b01010110写回寄存器。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethen