请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 工具与软件:
您好!
对于上面的链接、我给了您一个线程链接、实际上我在设置位方面有点困惑 、如何通过 I2C 提供数据值来禁用温度传感功能

在上一 节中、他们说过、将 EN_TS=0设置为禁用温度感应、但在说明中提到了0b (禁用)和1b (启用)、并在 EN_TS 部分的表格列类型部分0x01中、这是我的困惑、如何为设置该位提供值我们是否只发送值=0足够了?