This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:最小峰值电感器电流问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369250/tpsm365r6-minimum-peak-inductor-current-question

器件型号:TPSM365R6

工具与软件:

大家好、我的客户对在 PFM 模式下使用 TPSM36R3感兴趣、但负载几乎是40V -50mA。  我看到最小峰值电感电流为90mA。。。 这会是问题吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    否、这不会是问题。 在轻负载模式下、该器件的行为更像是 COT 器件、因此该器件会更频繁地开关以达到所需的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢。