This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:3节锂离子电池的125mA 充电电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369341/bq24171-charging-current-of-125ma-for-a-3s-lithium-ion-battery

器件型号:BQ24171

工具与软件:

您好、专家!

我对 BQ24171充电控制器的使用有疑问。 我想用125mA 的极低充电电流为3节串联锂离子电池充电。

我的问题是:

  •  使用 BQ24171、是否可以使3节锂离子电池实现仅125mA 的充电电流?
  • 对于这种低充电电流 、我是否需要注意任何具体的问题或挑战?
  • 如果无法实现这种充电电流 ,我非常感谢任何建议或替代方案。

提前感谢您的专业知识和帮助。

此致、
约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    是的、充电会降低充电电流、但必须增大感应电阻器 SRP 和 SRN 的尺寸。  否则、充电调节的精度会很差。

    以下是寄存器精度规格具有压降函数= ICHG*Rsns

    此致、

    杰夫