This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:能够与任何 WPC 充电器配合使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369620/bq51050b-able-to-use-with-any-wpc-charger

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

BQ51050BEVM-μ 764を用いたワイヤレス充電受信回路を設計しています。
市販のQi準拠の送信機を使用する予定です。
しかし、このフォーラムで「標準のWPCトランスミッターでは動作しません」というメッセージを見つけました。ó n(CB narayana 2023年11月3日 ó n )私も同様のアプリケーションを使用するつもりです。
BQ51050BEVM -Δ 764を用いたワイヤレス充電受信回路を設計しています。「BQ51050B AmazonのどのWPC充電器でも使用できます」を教えていただけますか?%MCEPASSTEBIN%(パーセント・マケペースト・ビン)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    上述内容的译文:

    我正在使用 BQ51050BEVM-764设计一种无线充电接收器电路。
    我计划使用市售的符合 Qi 标准的发送器。
    但我在该论坛上发现了消息"不能与标准 WPC 发送器配合使用"。 (CB narayana 十一月3 2023 )我打算使用类似的应用程序。
    我正在使用 BQ51050BEVM-764设计一种无线充电接收器电路。 您能否告诉我"BQ51050B 可与任何 Amazon WPC 充电器配合使用"? %MCEPASTEBIN%

    参考帖子由 CB Narayana -查看 此处

    Bill J -- BQ51050B 符合 Qi 标准,可与同样符合该标准的无线电源发送器配合使用。

    "您能否告诉我"BQ51050B 可与任何 Amazon WPC 充电器配合使用"?  "-- Bill J --如果发送器的设计符合标准并通过标准认证,它应该起作用。