请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC29002 工具与软件:
你好。
我想通过将 UCC29002应用于电池放电电路来进行设计。 好的、 我想问几个问题。
1) 1) 为什么它在没有 FET 开关的情况下成为负载共享? 以及 它的工作原理。 关于负载共享
2) 2) 由于电池特性、Vin 是可变的
在这种情况下、这是正确的应用吗?
1.输入电压范围:13 ~ 16.8V
*取决于电池的充电状态
3) 3) 是否可以使用以下方框图进行设计?

谢谢你。