This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:有关 UCC29002的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369362/ucc29002-question-about-ucc29002

器件型号:UCC29002

工具与软件:

你好。

我想通过将 UCC29002应用于电池放电电路来进行设计。 好的、 我想问几个问题。

1) 1) 为什么它在没有 FET 开关的情况下成为负载共享? 以及 它的工作原理。 关于负载共享

2) 2) 由于电池特性、Vin 是可变的   

  在这种情况下、这是正确的应用吗?

   1.输入电压范围:13 ~ 16.8V

   *取决于电池的充电状态

3) 3) 是否可以使用以下方框图进行设计?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    遗憾的是、负载共享控制器通过修改 SMPS (开关模式电源)的反馈节点来工作。 这些信号不能强制电池共享。 为了代替二极管 OR-ing 实现更高的效率、可以查看我们的 OR-ing 控制器 (如 TPS2412)、也可以查看理想的二极管控制器(如 LM74703)

    我希望这可以回答您的问题。