This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B22:设计问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367307/tps543b22-design-issues

器件型号:TPS543B22

工具与软件:

大家好、

我想在设计中实际使用 TPS543B22。
输出电压:1V、输出电流:10A

我有一些问题想要问

Q1:关于 EN 引脚、我看到最大电压为5.5V、但我不小心连接了17V、发现它正常工作、IC 未烧坏。
我知道此设计不正确、但我想知道 EN 引脚中是否有受保护二极管?
因为我测量了 EN 引脚的电压、发现 EN 引脚电压保持在11.7V、并且当 Vin 介于12和18V 之间时会获得相同的结果。

Q2:EN 引脚内有一个 OPA。 该 OPA 的电压源是什么? OPA 的电压电平是多少-?
我想知道 Q1的11.7V 是否与内部 OPA 有关?

Q3:关于输出电容器的选择、我看到了 P24。 提供了四种考虑 Cout 的方法。
以下哪些是更值得推荐的? 或者我可以选择任何一个吗?

Q4:SW 和 FB 之间有一个10R。 我看到该电阻器的说明是测量波特图。 可以移除此电阻器吗?是否对设计有任何影响?

Q5:在 FB 反馈路径上、需要安装 CFF 和 RFBT。 请参考设计 RFBT=10K、CFF=68pF 的公开版本。 假设我在此修改 RFBT=4.99K、则 Cff 是否可以保持在68pF?
有没有任何公式可以用于验证此电路的稳定性?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1和 Q2:  一次性测试、不等于电路长时间工作。  EN 的绝对最大值为5.5V。   有一个由 VIN 生成的内部电源、它为使能电路预供电、上拉电阻来自 VIN。  

    Q3: 使用所有 Co 方程、稳态纹波、负载瞬变、空载瞬变、稳定性是用于估算 Cout 的规格。

    Q4: 您可以移除10欧姆、但如何使用分析仪验证频率响应。

    Q5: 产品文件夹中提供了 simplis 模型、可用于检查 频率响应。   按照数据表中的设计流程进行操作、或使用 TI.com 上产品文件夹底部的 webench。  如果 RFBT 或者 Lo 或 Cout 值 发生变化、可能需要调整 Cff。

    由于您需要1V 电压、请复制应用电路、这是 EVM 设计和应用电路设计。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David

    很抱歉我忘了回复您。 关于 Q4、我的设计中可能不会测量频率响应、因此我想问是否可以将其移除? 删除后是否会出现任何功能问题?

    ——

    再说一遍、我要问您有关7.2.1.2.4输出电容器器件的问题。
    在公式21中、我看到计算与电感有关、但在我在此示例中输入数字后、我发现无法计算91uF。
    我想问一下、哪个值是错误的?

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除反馈路径中的10欧姆阻会导致您无法测试频率响应。  

    EQ 21结果是一个拼写错误、您的计算是正确的

    此致!  

    大卫