This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:PGOOD 引脚的点连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369428/tps544b20-dot-connection-of-pgood-pins

器件型号:TPS544B20
主题中讨论的其他器件: TPS544C20

工具与软件:

大家好、

是否可以如下图所示连接多个 TPS544B20和 TPS544C20的双向 PGOOD 输出? 我的客户这么做的原因是为了减少微控制器上用于监控 PGOOD 输出的引脚数。 我的客户预计、当一个 PGOOD 引脚或其他 PGOOD 引脚变为低电平时、所有 IC 都会关闭。  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    可以。  电源正常引脚为开漏输出。  像这样连接时、如果器件的任何拉电源正常引脚处于低电平、组合电源正常信号将变为低电平。  通常、像这样连接时、它们都共享一个上拉电阻器、而不是所有器件都通过转换器的 BP 3或 BP6稳压器本地上拉 PGOOD。

    上拉电流应足够低、可以由任何一个器件拉低、因为都是 TPS544B20或 TPS544C20、它应该是5mA 或更低的总上拉电流。

    注意: 在每个器件的 PGOOD 引脚和返回到微处理器的通用 PGOOD 信号之间添加一个小型(10 Ω 或更小)串联电阻器、对于在故障分析期间进行调试和确定哪个器件将 PGOOD 置为有效非常有用。