This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:DATA、CLK 上拉电阻器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369656/tpsm846c23-data-clk-pull-up-resistor

器件型号:TPSM846C23

工具与软件:

您好、专家:

   TPSM846C23数据和 CLK 是否为 OD 输出、需要外部上拉电阻器、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

       TPSM846C23数据、CLK 是否为 OD 输出并需要外部上拉电阻器,对吗?

    是的、CLK 和 DATA 是开漏输出、需要外部上拉电流源或电阻器。

    TPSM846C23的额定运行频率为400kHz 级、上拉电流高达4mA。