This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16412Q5A:我们是否进行了 DPAK 60V 12A 80m Ω 促销?

Guru**** 2814315 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367704/csd16412q5a-do-we-have-dpak-60v-12a-80mohm-promotion

器件型号:CSD16412Q5A
主题中讨论的其他器件:CSD18541F5

客户想为高侧开关选择 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna:

    谢谢咨询。 我们不在 DPAK 中设置任何 FET、并且80mΩ 的导通电阻高于大多数 FET 的60V 范围。 应用中高侧开关需要承载多大的电流? 最具成本效益的60V 器件是采用 LGA 封装的 CSD18541F5 60V NFET。 请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    此致、

    约翰