This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24167:电池充电期间的电压和电流浪涌("跳跃和 quot;)。 为什么?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360588/bq24167-voltage-and-current-surges-jumps-during-charging-a-battery-why

器件型号:BQ24167

我们在新器件中使用了 BQ24167RGE。 为了确保一切正常工作,我创建了一个简单的测量单元基于 Adafruit INA219 FeatherWing 并将它连接到电池。 该测量单元每100ms 对电压和电流值进行一次采样。 从收集的数据(具有时间戳的电压和电流值)中、我可以绘制以下充电曲线:

电流值以毫安为单位、电压值以伏为单位。 第三张图表("电池电压和电流与时间")在一张图表中绘制了上述两张图表("电池电压与时间"和"电流与时间")、以便更好地了解相同比例和相同时间轴上的充电事件。

以下图表显示了电压/电流"跳跃"在更大比例上的区域:

这些曲线与预期不符(如芯片数据表中的图20所示):

我无法在充电过程的中间和末尾解释电流/电压的"跳跃"。 可能是 BQ24167RGE 的正常行为、但我必须确保。 您能帮我解释一下为什么可以得到这样的电压/电流曲线吗?

包含所收集数据的文件(如果您希望自行检查和/或绘制图表):

e2e.ti.com/.../1803.data15.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 进行联系并提供您观察到的行为的数据。 请查看我的评论如下。  

    关于"跳跃区域1"、您能否检查 TS 引脚电压是否在正常运行范围内? 它可能在 TS WARM 的边缘上吗? 此外、您是否有可能更改 CE1和 CE2输入以修改系统中使用的电池稳压电压(Vbatreg)?

    数据看起来显示充电电流开始衰减、就好像它处于电压调节阶段。 充电电流会尝试增大到快速充电电流。 通常、这表示电池稳压电压已更改。  

    对于"跨接区域2"、当/CHG 状态指示器引脚状态变为状态以指示从"充电进行中"转换为"充电完成"时? 它是在"跨接区域2"时间段的某个点还是电流稳定在0A 时发生?  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速回复。 我们使用 BQ24167、它没有 CE1和 CE2、因此我们无法通过更改这些输入来修改电池稳压电压。
    我更新了我的测试设置、以收集其他数据来回答您的问题。 因此、我现在已经在 TS、DRV 和 CHG 线路上测量了电压电平。 我重复充电周期。

    以下图表显示了"跳转区域1"、其中电压/电流"跳转"的范围更大:

    下图显示了"CHG"行行为。 "0"值表示线路上的"低"逻辑电平、"1"表示"高"逻辑电平。 该图表显示、在"充电完成"之前、充电过程的末尾存在"跳跃区域2"。

    以下图表显示了"跳跃区域2"、而电压/电流"跳跃"的规模更大:

    此外、我利用禁用的 TS 功能重复充电过程(I CONNECTED TS 至 DRV)。 以下是它的图表:

    据我所知、"跳变区1"的原因是 TS 函数的"温"阈值附近的功耗。 该阈值会影响电池调节电压、我们可以在 CC 和 CV 模式之间进行更改、对吧? 请更正我的错误。

    但我仍然不知道"跳跃区域2"的原因是什么...

    包含所收集数据的文件(如果您希望自行检查和/或绘制图表):

    e2e.ti.com/.../data17.txt

    e2e.ti.com/.../data18.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:  

    首先、对于提及 CE1和 CE2引脚的混合引脚、我们已在 BQ24167引脚布局中进行了道歉。  

    请给我一些时间来查看其他数据、我会在本周结束前回复您。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olesksii:

    您的测试结果显示 TS 功能被禁用、这有助于确认"跳跃区域1"的原因、我同意您的理解。 由于器件在 TS WARM 阈值下运行、因此在 CC 和 CV 模式之间来回切换、充电电流会发生变化。  

    对于"跳转区域2"、感谢您确认在所述区域之后才会发生终止。 似乎只是器件在 CV 模式下接近终止阈值。 提供的数据看起来显示电池电压下降了一些作为对 ICHG 压降的响应。 这些 ICHG 下降很可能是器件尝试终止、但由于 VBAT 的下降、BQ24167随后会增大电流。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 感谢您的解释。

    我不明白第二部分与 "跳跃区域2"有关。 数据表指出终止充电电流 ITERM = ICHG 的10%。 在本例中、ITERM = 0.1 * 1A = 100 mA。 如果我们看看电流曲线、它的工作原理是这样的。 当电流为100 mA 时、充电器终止充电。 此部件按预期运行。

    但是、当电流大约为160 mA 时、"跳转区域2"会开始、并一直持续到降至100 mA。 我不明白发生了什么、以及如果电流没有达到 ITERM、充电器为什么尝试终止充电。 我也不明白它为什么会停止充电并重新启动它。 请说明...

    如果我 更大规模地查看图表、可以看到以下内容:

    在这里、我应该补充一点、基于 Adafruit INA219 FeatherWing 的测量器件 经过的测试不足以说明它没有错过任何短尖峰。 也许会这样。 当它对电流进行采样时、电压已发生变化、这就是我们出现电流或电压尖峰而分别对电压或电流曲线没有影响的原因。 但除了漏掉的尖峰之外、我还会看到一些电压/电流尖峰的不同方向。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleksii:  

    请查看我的评论如下。  

    如果电池电流保持低于100mA 的终止阈值的时间超过32毫秒、BQ24167将终止充电。 理想情况下、要进一步调试此行为、需要以比之前提到的每100ms 更快的间隔测量电流、以确定观察到的电流瞬变的原因。

    电流短暂降低至100mA 以下可能是器件尝试终止、但电流在32ms 内没有保持稳定、或者也可能表示器件由于 SYS 负载电流中的瞬态而进入补充模式。   

    为了扩展我之前的说明、BAT 引脚和实际电池端子之间的一些压降可以说明一些电压/电流尖峰的不同方向以及 Vbat 和电流中的一般振荡。  

    例如、电流大幅下降会导致压降减小、从而导致 VBAT 下降。 BQ24167测量了减少的 VBAT、并以此提高充电电流、从而在日志中导致充电电流出现正尖峰。

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。
    我考虑了您的所有建议和解释、可以得到以下图表:

    我还需要努力解决在充电测试期间发现的问题、但很高兴我找到了这些问题的原因。