This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872:Webench 支持计划和如何仿真器件性能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367552/tps552872-plans-for-support-in-webench-and-how-to-simulate-device-performance

器件型号:TPS552872
主题中讨论的其他器件: TPS55289TPS552892

工具与软件:

降压/升压转换器团队、

我有一位客户针对新设计评估了新 TPS552872、我们注意到 WEBENCH 目前不支持它。

WEBENCH 是否有支持此器件的计划? 客户现在如何开始评估和仿真测试?

非常感谢您提供的任何指导!

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。

    1.目前我们尚未发布 TPS552892/72的 Webench、因此尚未确定方案。 客户是否可以改用 TPS55289 Webench 和连接的计算工具? 请在完成后将原理图和布局发送给我们以供我们审阅。

    2. TPS552892的 PSpice 模型已经准备就绪并已发布至 TI.com,客户也可以使用该模型进行仿真。 TPS552892和 TPS552872是 P2P、只有平均电感器电流限制(TPS552892:8A、TPS552872:4A)是不同的。

    e2e.ti.com/.../8468.TPS552872_2D00_Design-Calculation-Tool_2D00_V1.0.xlsx

    TPS552892 PSpice 模型文件: https://www.ti.com/lit/zip/slvme05

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Bryce! 我会将此信息传达给我的客户、并让他们直接在本主题中评论、以及他们可能遇到的任何后续问题。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matt、

    由于此器件的专家本周已不在办公室、因此请预计我们将在此处延迟回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈、如果客户有任何其他问题、请直接在此处回复。

    BRS、

    布莱斯