This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:D+D-上的自动检测不会自动启动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369148/bq25792evm-autodetect-on-d-d--do-not-start-automatically

器件型号:BQ25792EVM

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在评估来自外部 USB 电源适配器的 BQ25792EVM 电源、并且在插入 USB 连接器时 USB 检测不会自动启动。

D+和 D-保持低电平、但我检查"强制 d+ d-检测"、然后执行检测。   

我还附加了 EVB 的配置;您能否告诉我是否存在自动启动 D+ D-自动检测的错误配置?

在组件的数据表中显示为:

在哪里报告 DCP、其功能为3、25A、但 BC1.2标准中的最大电流为1、5A;您能解释一下吗?

谢谢!  

此致

斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_Default.txt 配置寄存器转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    在 VBUS1/VAC1上仅自动检测功能。  您是否使用了 VBUS2/VAC2输入?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    我将电源插入 USB 连接器、并且 JP4和 JP7短接至 USB_VIN-VAC1
    我也短接了 JP4,因为在数据表中找到:"如果没有安装 ACFET2和 RBFET2,则连接到 VBUS"。  

    斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    下面突出显示的接头连接应允许自动 d+d-。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好、是的、此问题与 JP4相关、必须将其删除。 感谢您的支持。

    二次检测后、数据表中 BC1.2和 DCP 中显示的不同电流会如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    除非 USB 主机在 CDP 检测后立即进行枚举、否则 CDP 不会完成。  如果 在 DCP 检测后 IINDPM=3.25A 过高、则可以使用 ILIM_HIZ 电阻器将 IINDPM 钳位到1.5A。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    好的、然后 tf BQ 检测到 DCM、我的主机将电流限制重写为1、5A。

    现在我正在检查一些 USB 适配器、我有一些问题、但我宁愿打开另一个问题。

    谢谢!  

    此致

    斯特凡诺