This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598-Q1:关于典型应用原理问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6C598-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368990/tlc6c598-q1-about-typical-application-achematic-issue

器件型号:TLC6C598-Q1

工具与软件:

您好、支持团队

我们看到了 TLC6C598-Q1的数据表、电池电压为9V 至40V、

如果我们更改为低于5V 可能可行?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯、您好!

    是的、可以使用5V、但请注意 Iout 的设计。 LED 电源电压为9~40V 是典型应用。

    -海利。