This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:支持 I2C 频率速度?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369429/lm36274-i2c-frequency-speed-support

器件型号:LM36274

工具与软件:

  1. LM36274 LM36274的最小 I2C CLK 频率是1MHz? 仅在数据表中找到快速模式规格最小值1MHz。
  2. 我们设计的 I2C 频率现在是标准模式100KHz、LM36274可以支持 I2C 100KHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuofeng:

    是的、也支持标准模式。

    Br

    帕特里克