This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65190:TPS652195 LDO2连接到 AM3351的 VDDSHV6

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369478/tps65190-tps652195-ldo2-connect-to-vddshv6-of-am3351

器件型号:TPS65190
主题中讨论的其他器件:AM3351

工具与软件:

您好,TPS651905 Champ!

我们有一个由韩国客户组成的团队、他们正在使用 AM3351和 TPS651905 PMIC 进行设计。
在前一版本的定制 PCB 中、他们使用 AM3351 VDDSHV6域电源的3.3V 电压、现在他们询问了要更改为1.8V 域的 PMIC 连接。

我们要连接到 VDDSHV6域的接口是用于连接 LTE 模块的 UART0、1、2、4、我们还将连接2个 GPIO 输出和一些用于上拉连接的线路。  如果在将 VDDSHV6连接到 PMIC LDO2时有任何问题、请进行检查。  

================================

在我们的电路中、AM3351的 UART0、1、2、4接口连接到 LTE 模块。 该 LTE 模块的 UART 电平为1.8V。
为了进行交互、我们曾在中间使用电平位移、但我们想删除电平位移以降低单位成本。

按照我的计算、
LDO2的输出电流为400mA、减去50mA 5mA 的 VDDS 消耗和 VDDS_RTC 消耗后、LDO2应能够提供关于345mA 的功能。

它们正在尝试连接至 VDDSHV6的接口如下所示。
请确认 VDDSHV6是否可连接到 PMIC 的 LDO2。

-。 UART0、1、2、4
-。 2个 GPIO (输出模式)
-。 用作其他接口信号线的上拉电压。

================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    他们采用专为 AM62x 配套器件设计的 PMIC TPS652195。

    请查看并告知上述更改是否会影响上电序列。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否说明一下 TI 器件型号? 您刚才提到了很多器件。

    Br

    帕特里克