This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:使能最大输入电压

Guru**** 2502415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368497/tps61099-enable-input-maximum-voltage

器件型号:TPS61099

工具与软件:

亲爱的先生!

 在以下情况下我将使用 TPS61099YFF:

1.05V 至1.65V 输入电压

输出电压3.3V

问题。 使能输入可以连接到控制器的端口吗? 电压为 1.8V。它高于输入电压。 这是否会造成任何问题?

请告知。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    由于此器件的专家不在办公室、请预计我们将延迟回复。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    只要 EN 低于5.5V、就不会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢