This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:最适合应用的器件

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099, TPS610981, TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365014/tps610981-best-device-for-application

器件型号:TPS610981
主题中讨论的其他器件: TPS61299A、TPS61299 TPS61322、TPS61099

您好!

我目前正在使用具有3.3V 输出的 TPS610981、但我需要更改为具有5V 输出的某个器件、但有很多器件可供选择。

我有一个由2节串联的 AA 电池供电的电路= 3V、并且我想使用5V 输出来为5个 WS2813B LED 和 ESP12供电、我想使用由 ESP12控制的5V 电源的 LDO 为 LED 电源供电。

该器件的大部分时间将处于深度睡眠@20uA、并在激活时达到峰值约400mA。

您能建议使用的最佳升压转换器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!  

    您可以使用 TPS61299或 TPS61299A、两者均具有超低 Iq、95nA、适合超轻负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,您能确认器件  TPS61299YBHR 的当前供应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    关于供应,您可以给 我们的营销团队发送电子邮件以了解详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈、抱歉、我说电流供应单位为 mA、即500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出电流为500mA、对吧? 如果是这样、应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人建议使用 TPS61299、但这对于设计来说太贵了、并且需要更便宜的选择、我当时正在考虑 TPS613222A、但每当我使用 WEBENCH 配置设计时、输出电流始终限制为0.1安培。

    我不是直流/直流转换器专家、是否根据 WEBENCH 设计将此器件限制为0.1A?

    数据表显示使用肖特基二极管时500mA、我正在寻找使用2节串联 AA 电池作为具有5V 输出的电源的500mA 功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Phil。

    由于此器件的专家本周已不在办公室、因此请预计我们将在此处延迟回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    TPS61322无法支持500mA 输出、因此需要额外的二极管。 您可以使用 TPS61099、价格便宜得多。