This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220的一些应用问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370247/bq27220-some-application-questions-of-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ27426

工具与软件:

您好、先生/女士:

请按如下方式参阅我们的应用

1. 2A 30s 左右的最大负载

2.休眠电流低于1mA

3.此电量监测计将用于系统端、而此电池组仅具有1次完整充电周期。

4.此电池容量为25000mA 容量。

我们的问题如下。

1. BQ27220和 BQ27426、适用于上述应用

2. CEDV 监测计是否需要在发货前充满电周期?

3、如何在批量生产时编程?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Statham、

    1. bq27220将更适合、因为这种电量监测计可支持您的电池容量。

    2.监测计在装运前未充满电。

    3、要进行批量生产的编程,我要把仪表的通讯文件链接起来。  www.ti.com/.../slua801.pdf

    此致、

    尼克·理查兹