This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222:适用于开关磁阻电机驱动器的非对称 H 桥转换器设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222, UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370203/ucc21222-asymmetric-h-bridge-converter-design-for-switched-reluctance-motor-drive

器件型号:UCC21222
主题中讨论的其他器件: UCC21330

工具与软件:

您好!

我想使用 LaunchPAD-F28379d 作为控制器来驱动四相 SRM。 我希望有任何与非对称 H 桥转换器相关的参考设计。 我开发了一款使用 UCC21222作为一相双通道栅极驱动器的转换器、但由于 DSP 断开连接可能是由于设计不当或 EMI/EMC 造成的、我一直面临挑战。 非常感谢有关非对称 H 桥转换器设计的任何参考设计或帮助。

谢谢

S·辛格

印度理工大学德里分校

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sumit、

    下面提供了指向标准半桥参考设计的链接、 有助于开始使用 UCC21222设计: https://www.ti.com/tool/PMP40500#description

    由于 UCC21222是相对较旧的器件、因此、我们建议在您的未来设计中使用更新的 UCC21330。 与 UCC21222相比、该器件具有增强的规格、以及更好的成本结构和质量覆盖范围。 UCC21330具有与 UCC21222相同的引脚排列和封装尺寸。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、实际上、我希望开发一款额定功率为10KW 的电源转换器、用于电机驱动应用。 该参考设计用于其他一些应用。 您可以建议使用类似 IC 类型并可使用 Launchpad F28379d 进行控制的任何其他参考设计。 感谢您的建议、我一定会选择 UCC21330。 另一个问题是、我不知道电源 PCB 中的 EMI/EMC、我已经开发了一个转换器原型、存在噪声等问题、Launchpad 也会与计算机断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息 Sumit。 我相信此参考设计 将 更加贴近您的应用。 它的额定功率为10kW 电机驱动应用、并与 您提到的 Launchpad F28379d 相连。 请告诉我这是否有帮助!

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01540#description

    -将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它更接近于我的应用。 还有一点可以帮助我、只要 MOSFET 以更高的直流链路电压进行切换、我的 DSP 就会与 PC 断开连接。 您知道如何解决此问题吗? 可能是什么原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、似乎布局层面可能存在耦合问题。 如果您有任何布局图片、我可以 进行查看、确保问题不与栅极驱动器有关。