This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:电芯配置建议:6节电池并联组

Guru**** 2867380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369893/bq24610-cell-configuration-advice-6-battery-cells-in-parallel-groups

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我正在尝试为6节电池设计充电控制器。 我打算将它们串联成两组、结果为3组。 然后、这些集将并联以形成单个电池组。  

我正在使用 Excel 计算工具来确定原理图组件值。 对于上述电池配置、用户输入的电池节数应该是多少(我不确定应该是2还是6)?  

如果在使用此工具针对此类型的电池排列进行计算时、我还需要注意其他事项、那也会有所帮助?  

谢谢!

此致、

阿莎·乌帕迪哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astha、

    Unknown 说:
    我正在使用 Excel 计算工具来确定原理图组件值。 对于上述电池配置、用户输入的电池节数应该是多少(我不确定应该是2还是6)?  [/报价]

    电池配置为2节电池。

    Unknown 说:
    如果在使用此工具进行此类电池布置计算时我还需要注意其他事项、那也会很有帮助?  [/报价]

    我在充电器配置方面没有任何需要注意的明显细节。 我建议添加用于电池平衡的电池监控器。 我不支持电池监控器、因此您需要创建一个新主题、以获取建议  

    此致、

    Christian。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的及时响应。 我又有一个问题。  

    6节串联并联组合的2节电池配置是如何表示的?  

    此致!

    阿萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astha、

    对于2节电池、最大充电电压为。

    2节电池配置如何解释6节电池串联并联组合?  [/报价]

    您需要使用一个用于电池平衡的电池监控器来 考虑6节串联并联组合

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!

    此致!

    阿萨