This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221DRVT:RILIM 电阻器值

Guru**** 2505145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370135/tps25221-tps25221drvt-rilim-resistor-values

器件型号:TPS25221

工具与软件:

您好  

敬请告知我们 TPS25221DRVT 的电阻值:0.9A 电流和0.5A 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udesh、您好!

    当:1)高于最小负载电流或者2)低于最大负载电流时、可选择 RILIM 来提供一个限流阈值。

    优先选择哪一项?

    Br、